This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA180:多个电路板上的输出不一致

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001063/opa180-output-inconsistent-across-multiple-board

器件型号:OPA180

您好、TI、
我在 我们的其中一个设计中使用 OPA180IDBVR、该设计用作增益为10的差分模式至单端放大器。
问题在于物理测量、我们在不同原型板上针对相同输入获得不同的值。

请帮助解决此问题。

我希望有一个用于共享原理图的安全链接、因为我们希望自己保留 IP。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitransh、

    很遗憾听到您的 OPA180IDBVR 原型板出现问题。 当然、我们需要先查看和了解您的电路应用、然后才能对电路和预期性能进行任何评论。

    首先、您必须验证所评估的 OPA180IDBVR 产品是直接从 TI 或我们的授权经销商之一购买的、这一点很重要。 TI 会在每个器件离开我们的组装和测试设施之前对其进行全面测试、并 确保 其质量和性能。 请确定 OPA180IDBVR 产品是直接从 TI 或我们的授权经销商处收到的。 如果它们不是、则它们可能来自其他来源、不能提供 TI OPA180IDBV 产品的真正性能。

    请在确认 OPA180IDBV TI 供应商信息后通知我们。 如果看上去一切正常、我们可以继续查看 您的应用电路。

    此致、 Thomas

    精密放大器应用工程