This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:TLV7031

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8812, TLV7031, LPV812, LPV7215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000559/tlv8812-tlv7031

器件型号:TLV8812
主题中讨论的其他器件: TLV7031LPV812LPV7215

  谢谢、请帮助推荐 TLV8812和 TLV7031的合适替代材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    这些芯片有什么问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    我已回答您对 TLV8812的询问;其等效值可能为 LPV812。  

    如果您担心成本、TLV8812将满足您的应用需求。 LPV812仍是低成本器件、但高于 TLV8812。  

    今天上午、我想您询问了与 TSU102等效的内容、如下所示。  

    TLV7031是一款低电压比较器。 我会将您的查询转至我们比较器的支持团队。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢、请帮助推荐 TLV7031的合适替代材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    露西

    您为何要求更换 TLV7031?  LPV7215是一款采用 SOT23和 SC70封装且引脚排列相同的类似器件。

    卡盘