This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如果客户不想测量电流信息、他们是否可以悬空 Vin+/Vin-引脚?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000572/ina226-if-customer-doesn-t-want-to-measure-current-information-can-they-float-vin-vin--pin

器件型号:INA226

大家好、

我的客户只想测量 VBUS 电压信息、但不想测量电流。

那么、他们在问他们是否可以将 Vin+和 Vin-引脚悬空? 或者如何连接这两个引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需将输入引脚接地即可。 这看起来与没有电流流动的负载相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    Clemen 正确、不使用引脚时、将引脚接地是理想配置。