This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL034:如何计算失调电压

Guru**** 2857230 points

Other Parts Discussed in Thread: TL034, TINA-TI, LM318, OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999662/tl034-how-to-calculate-the-offset-voltage

器件型号:TL034
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM318OPA209

在仿真电路中、为什么当电阻值发生变化时失调电压会增大?  输入共模电压不变。

我猜是由 IIB 和 IIO 引起的、但  IIB 和 IIO 太小、最大值仅为200pA、这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个旧的运算放大器、具有从1989年起高度简化的 Boyle 精简模型。 我不认为该 TL034模型甚至可以对输入失调电压进行建模。 从数据表的片段中、您可以看到 TL034的典型输入失调电压为500µV μ V。 因此、仿真中显示的模拟输入失调电压无论如何都是不现实的。

    您看到的只是仿真伪影、要么来自过简化的模型、要么来自 TINA-TI 仿真器本身。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    您的解释是正确的、我使用 LM318进行电阻调节、偏移电压为4mV 、规格与数据表匹配

    顺便说一下、 运算放大器的外部电阻不会影响 偏置电压的值?

    在仿真中、电阻不相同、但电阻比相同、比率为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM318的情况有所不同、因为它在输入级中包含双极晶体管、可吸收大量输入偏置电流。 150nA 典型输入偏置电流乘以20k 可得到3mV。 因此、对于 LM318、当更改反馈中的电阻器值时、您肯定会看到输出失调电压的变化。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    对于匹配的电阻、IIB 无关紧要。 IIO 很重要。 IIO 不会更改 Vos (偏移电压)、但它会更改电阻器中影响输出电压的电压。 'IIO*R'是一个输入(基准)电压误差、但在输入引脚上未直接找到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用 TINA 仿真软件获得的偏移电压不正确。

    下面是从 TI 官方网站获取的模板示例、OP207是最新的运算放大器。  

    仿真数据不规则、我想在仿真数据和数据表之间得到匹配、但现在我发现它们无法满足。

    例如、如果典型偏移电压为35uV、我可以在输入电压为0V 时测试 TINA 中的偏移电压为35uV。 在本例中、如何设置 TINA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OP207??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我建议手动增加 Vos。  

    Kai、最后一个问题中的运算放大器是 OPA209 (不是207)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路中也是如此