This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC339:脉冲在输入比较器与输出之间毫无理由地扩展

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998300/tlc339-the-pulse-was-extended-without-reason-from-the-input-comparator-to-the-output

器件型号:TLC339

脉冲在没有理由的情况下从输入比较器扩展到输出(从输入到输出的8ms 脉冲在输出端已延长到44ms)。

这是否有任何答案/原因?

 

最近、由于 TLC339IPW 的5个故障组件、我们的系统出现故障。

我们在 比较器(引脚7)的输入端输入 一个8ms 脉冲(逻辑电平"0"、从初始和连续状态"1"开始)。

我们预期在输出端(引脚1)获得几乎相同的信号、但在这些有故障的组件中、我们得到了大约44ms ("0")的脉冲。 当我们用新组件更换故障组件时、卡工作正常。  

当我们将这些故障组件组装到可用的电子卡中时、出现了故障情况。

请参阅所附图片(下图)中的四路比较器中一个比较器的电路。 相同的电子电路位于其他三个比较器中。

请参阅其中一个故障组件的生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    CR30的电路范围是什么? 1N4148阴极上可以看到什么电压?

    您是否超出了 TLC339的共模输入电压范围?

    为什么 TLC339的输入端没有电流限制电阻器? 直接在输入引脚处插入1k 电阻器。 为什么没有将二极管钳位连接到 TLC339的电源电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    除了 Kai 的评论外、输入电压电平和基准电压电平是多少?

    请记住、TLC339输入范围为 Vcc-1.5、因此在5V 电源下最大有效输入电压为3.5V。 因此、5V 输入超出范围。

    扩展传播延迟是超出输入范围或将输入拉至接地以下的症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    用于 TVS 抑制器的 CR30。 二极管阴极处的电压最高可 达5V。

    我们知道、共模电压输入不允许超过 VCC-1.5V。  

    您能否推荐采用相同封装尺寸的转换器 、使其超过共模电压输入的 VCC-1.5V?

    电流限制 为 R317 (3.48K)。 另一个开路输入仅用于测试。

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    输入电平可能超过 共模电压输入的 VCC-1.5V。  

    您能否推荐采用相同尺寸的比较器、使其 超过共模电压输入的 VCC-1.5V?

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    TVS 的导通电压是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai

    由于您的工作电压仅为5V、因此您可以使用我们的其中一个轨到轨输入5V 器件、例如 TLV9044IPWR。  但是、如果您更喜欢具有更高的工作电压范围、我们还提供了 TLV1704AIPW、它也是 RRI。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS 为 PSD36C。

    导通电压:击穿电压为40V (1mA 时)、钳位电压为60V (1A 时)。

    Shai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    是的、一切看起来都很好。 但是、当您在非理想布局引入的接地回路电流路径中添加一些电感时、您会看到危险的尖峰:

    然后、直接位于 TLC339输入端的限流电阻器可用作灭火器:

    e2e.ti.com/.../shai_5F00_tlc339.TSC

    我在 CMOS 比较器的输入端始终具有这样一个限流电阻器。

    Vref 连接到的 TLC339的输入也是如此。 如果有时此引脚上的输入电压可能超过电源电压-考虑断电-、TLC339将会损坏。 因此、您也应该在这里插入一个1k 的限流电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总是一个很好的地方  谢谢 Kai

    值得补充的一点是、并非所有器件都在 VCC 引脚上具有传统的 ESD 保护二极管。  对于这些器件、限制电流始终有用、但可能不会为您节省成本。  这些器件具有快照保护电路、对于这些器件、您需要具有外部保护以限制电压。  通过查看绝对最大值表可识别这些器件。  器件输入电压具有绝对额定电压、而不是类似规格的 VCC+0.3V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何与 TI 一起开始发送一些故障组件以调查故障的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai

    您需要联系您当地的 TI 代表以返回器件进行故障分析。

    卡盘