This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:2.4V 正输出

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999983/opa4187-positive-output-at-2-4v

器件型号:OPA4187
主题中讨论的其他器件:OPA187

大家好、

如果(同相)输入(引脚2)获得+/- 2、4范围内的电压.. 3、5V I 仅在负范围内看到预期的相应输出。 正电压限制为 appx。 2、4V、即使输入高于2、4V 也是如此。 此行为是否可能由未连接的散热焊盘引起?  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    发布原理图会怎么样?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    OPA187系列不是 RRI (轨到轨输入)放大器、而是 RRO 输出放大器、请参阅下图。 如果应用的输出电压需要高于2.4V、则电源轨需要约为5Vdc 或更高 、VCM 需要约为更高 V+- 2 > 2.4V 或 V+> 4.4Vdc (VCM 的低侧正常)。  

      

    e2e.ti.com/.../OPA187-buffer-05102021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以打开主题帖。  

    最棒的

    Raymond