This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:输入悬空时的 INA125输出

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999887/ina125-ina125-output-for-input-floating

器件型号:INA125
主题中讨论的其他器件: LM27761

您好!

您能告诉我、如果我的输入悬空、输出将是什么?

我已将增益设置为239.29

我已将偏移设置为0.2V

电源为12V

使用了10V 的内部基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    不建议让输入悬空。 您为什么要这样做?

    请显示原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    对于 INA125中的单电源轨、VCM 大约需要在1.1Vdc 到10.6Vdc 之间。 正如 Kai 指出的那样、输入不建议悬空、或者输出电压将无效(INA125将不在一个线性区域内运行)。  

    封闭是 INA125仿真的一个示例、它可能以某种方式为您提供帮助。   

    e2e.ti.com/.../INA125-E2E-05102021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图

    由于电路板无法始终通过连接电压源的连接器上电、因此可以采取哪些措施来避免输入悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

    感谢您的模型。

    我们如何保持输入不悬空?

    为此、每当我们为电路板加电时、我们都需要将某些电压源连接到输入引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    问:我们如何使输入不浮动?

    如果 INA125可使用双电源轨实现、例如+12Vdc、-5Vdc (或双电源电压轨)、则输入传感器可能会浮动。 在没有换能器的情况下、Vin+和 Vin-之间的电压将被拉至接近0V 的接地。 输出应为0V + Voffset 电压。*增益。

    如果您使用双电源轨、则可以根据需要消除200mV 的基准电压。

    就个人而言、我更喜欢让传感器浮动。 如果传感器不存在或损坏、INA125的输出电压将随机波动、这将表示传感器浮动或可能损坏。  

    LM27761可用于从正电压(开关电容器电压逆变器)生成-5V 电压。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    称重传感器通常提供非常小的信号、并且需要一个非常高的增益放大器。 因此、INA125被认为安装在非常靠近负载单元的位置。 负载单元和 INA125之间的任何布线甚至连接器都是相反的、因此应避免使用。 因此、在标准应用中、INA125将始终在其输入端看到负载单元、并且也不会有任何悬空。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍然可以打开此主题。  

    Kai 非常好地指出、负载单元的模拟前端需要短接、输入阻抗需要平衡或匹配。 如果这一操作不正确、输入信号可能会将共模电压转换为差模信号、这可能会在重量测量中引入不必要的输入误差  

    最棒的

    Raymond