This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:电源与#39;s 布线之间的陡峭角度是否会产生噪声? 它是否会将噪声引入运算输出?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999776/opa847-will-a-sharp-angle-between-power-supply-s-traces-makes-noise-will-it-bring-the-noise-to-the-op-output

器件型号:OPA847

迹线 AV-5之间的角度小于90deg、这是否会给 OPA847的输出带来噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要打开新线程?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于过孔(我们有3个维度)、急性角实际上不会出现、但如果您担心它、您只需重新布置它:

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正的问题是、您要使用非常窄的迹线(6密耳?) 电容器之后。 尽量缩短旁路电容器和 IC 之间的电源走线、并使其尽可能宽。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10密耳的作用