This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是等同于 TL074 JFET 输入四路放大器的单路3.3/5V 电源?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TLC074, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000235/what-be-a-single-3-3-5v-supply-equivalent-of-tl074-jfet-input-quad-amplifier

主题中讨论的其他器件:TL074TLC074TLV9054

我使用了使用+/-5V 电源的 TL074 JFET 输入放大器进行了一些电话呼叫进程信号振荡器设计。 但现在、我想使用 Vcc 为3.3或5V 的单电源运算放大器执行同样的操作。 寻找等效产品   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!

    没有简单的答案。 这取决于哪些参数对您很重要。 是压摆率吗? 还是噪声? 最佳起点是您使用 TL074的电路。 尝试找到使这些电路正常工作的 OPAMP 以及 TL074也可以正常工作。

    据说 TLC074可替代 TL074。 但其相位裕度要小得多、可能需要对电路进行一些修改。 此外、它没有轨到轨运算放大器。 但是、如果您的新有限电源电压范围为3.3...5V、强烈建议您使用"输入输出轨到轨"OpAmp (RRIO)。

    TLV90xx 系列可能是另一种选择。

    您能否发布原理图? 这将会大有帮助  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant、您好!

    TL074是标准引脚。 JFET 可升级为多种可用于3.3V 和5V 电源的 CMOS 运算放大器。 TLV9054是一个很好的起点。