This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:使用 INA212作为电流感测放大器来测量1.4uA 电流

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212, LMC6001, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000515/ina212-use-ina212-as-current-sense-amplifier-to-measure-1-4ua-current

器件型号:INA212
主题中讨论的其他器件: LMC6001INA190

大家好、

我们的客户希望使用 INA212运算放大器作为电流感应放大器、使用1欧姆感应电阻器测量1.4uA 电流。 请参阅下面的原理图。  INA212适合此应用吗? 如果没有、我们可以 改用 LMC6001吗? 您能建议更好的选择吗?  

e2e.ti.com/.../INA212-block-diagram-for-TI-tech-support.pdf

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    如果不深入了解原理图、我可以自信地说 INA212不适用于此应用。 该器件的输入偏置电流太大、无法在此处确定地测量所需的1.4uA。 偏置电流流入器件的输入端、而内部电流将与所需的电流一起流经分流器。 此电流的振幅是客户尝试在此处测量的电流的30倍以上,因此测量实际上是无用的。 失调电压也会导致此处出现其他问题。  

    在电流感应放大器产品系列中、最适合此级别测量的器件是 INA190、它将偏置电流降低到纳安、使微安成为可实现的目标、但设计时必须小心。 例如、我建议他们选择一个大得多于1Ω μ V 的分流器、以确保生成的感测电压与器件的偏移量成比例地大得多:

    如此处所示、INA190的最坏情况偏移可能为15uV、因此它们所建议的1.4uV 感应电压比该电压小10倍。 它们需要按比例生成大于该偏移的感测电压、以将误差降低到可接受的值。 如果您对此有疑问、请告诉我。  

    检查客户原理图、他们是否计划使用该电路来监控负电源轨? 这也会影响器件选择、因为器件需要能够处理负共模电压、这将进一步限制选项。