This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供设计建议以替换 AP4310

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998960/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-ap4310

主题中讨论的其他器件:TL103W

您好、先生、

 

我的客户希望更换 AP4310。

请就此提供建议吗?

e2e.ti.com/.../AP4310.pdf

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    客户设计要求、注意事项和限制是什么?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TL103W。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、在我看来、您发现了 TI 器件等效产品。 该零件属于另一个产品线。 如果您需要有关该产品的帮助,您能告诉我们吗? 如果是、我可以在该产品线中循环。  如果 您有需要、您可以告诉我们并关闭此主题。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    SHH 问的不是我

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、感谢您指出这一点-我很抱歉没有意识到这一点。 SHH、您能确认 Kai 的建议是否回答了您的问题吗? 如果确实如此、请随意关闭螺纹。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、我有很长时间没看到回复。 我假设 Kai 的回答为您提供了所需的一切、并结束了这一主题。 此致、Ajay