This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:IC 的输入电压处理能力

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303-Q1, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000363/ina303-q1-input-voltage-handling-capabilities-for-the-ic

器件型号:INA303-Q1
主题中讨论的其他器件: INA303

您好!

我正在尝试针对我的应用模拟 INA303-Q1。 内部 运算放大器的正负输入端的最大输入为33V 连续输入。

当我模拟 针对33V 输入的电路时、输出为1.9V。 我有几个问题并在下面给出。

问题1:

此 IC 的输入端或输出端是否使用了钳位二极管?

问题2:

我想确保、如果输入引脚上的电压为33V (正负输入)、此电流感应放大器工作正常。 请告诉我、它在给定的输入条件下是否正常工作。

问题3:

另一个条件是当 INA303的输入引脚上出现62V 100us 的输入瞬态时,额定电压为33V 的 TVS 是否能够处理瞬态并保护输入引脚?

请提供您的意见。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    请发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    感谢您提出问题。 该模型可能具有输入钳位、但应在33V 输入共模电压(VCM)下工作、因为该器件的额定工作电压最高可精确到36V 输入 VCM。 您的33V TVS 二极管可能会导通并影响器件测量?

    请发布原理图和/或仿真文件、以便我可以直接调试仿真。

    输入引脚(IN+和 IN-)上的输入钳位 TVS 二极管肯定可以通过将输入钳位到40V 或以下的电压来保护器件(绝对最大 VCM、请参阅第6.1节)。 但是、某些 TVS 二极管仅用于防止非常具体的电压浪涌类型、可能小于100us、因此某些 TVS 二极管可能无法钳制整个100us 的电压。 还需要考虑 TVS 二极管的额定功率。 额定功率必须大于在62V 浪涌期间它将消耗的功率。

    其他类型的二极管可用于钳制输入、例如具有~36V-40V 反向击穿电压的齐纳二极管、但同样、额定功率需要足够高才能传导浪涌电流、 这将取决于电源在电压浪涌期间可以驱动的电流大小以及路径中是否存在任何限流电阻。

    您可以在器件输入引脚的钳位之前放置10欧姆电阻器、以限制电流并降低额定功率。 如果您放置的电阻大于10欧姆、则电路增益将开始显著衰减。 请参阅第8.1.2节和表4以确定增益降低的程度以及增益是否仍然符合您的总体系统要求。 将输入电阻器放置在大于10欧姆的位置也会增大增益误差变化。 本视频解释了电流感应放大器出现这种情况的原因、即存在低差分输入电阻(INA303为5kOhm =Rbias)、并且内部电阻器的变化幅度均可为+/-20%。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-input-filter-error

    https://www.youtube.com/watch?v=hLGN_wl-xgA

    https://www.ti.com/lit/an/sboa343/sboa343.pdf

    希望这对您有所帮助。 如果您需要更多信息、请发布回。

    此致、

    Peter