This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:单端输入的共模电压

Guru**** 2555290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000000/lmh5401-common-mode-voltage-for-single-ended-input

器件型号:LMH5401

您好!

我使用 LMH5401将单端源转换为需要直流失调电压的差分负载。 我正在使用我调节到的评估板、以使其具有2的单端电压增益。  对于 AV=2、RF=127欧姆和 Rs=50欧姆、我使用数据表中的公式计算了 Rt、Rg1和 Rg2电阻器。 我在 Rg2和接地端之间添加了50欧姆电阻(在数据表中标记为 RM)、我使用5V 单电源

结果是差分输出端的共模电压不同(差异0.2V 至0.3V)。 我想知道它是否与 RM 值有关? 是否有计算它的公式? 数据表中的任何内容都无法处理。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    可以吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的快速回复。

    我在 Tina 中制作了原理图、其中显示了我在评估板上拥有的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您基本上希望另一侧的接地阻抗等于单侧的阻抗-从您的设计来看、阻抗约为100欧姆-因此移除上面的 R11并将 R2直接接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我从您的建议开始、情况更糟、因此我尝试在接地端增加50欧姆、差值变得更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我使用的确切电路。 唯一的差异是 Ri+= 50欧姆(这一个0欧姆更糟糕)、R2=100欧姆、R1=95欧姆 Ri-=66欧姆。

    在采用其原始配置的评估板中使用并端接一个50欧姆的输入端口以使其成为单端输入时、输出之间的共模电压差超过1V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们单步执行这个、  

    您来自50欧姆的源、使用外部127欧姆的射频-将内部25欧姆射频与之相加、得到总计152欧姆射频

    您正在寻找内部输出引脚的增益为2、然后是其内部10欧姆元件

    此处给出了所需的 R、如果在非信号输入侧接地、这看起来接近于您所拥有的值。  

    一个常见的问题是、如果源电阻为交流耦合、网络分析器中通常会出现这种情况-我记得必须小心地在网络分析器的背面板上添加一个50欧姆端接、以确保我们有一个直流50欧姆源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    我根据 Michaels 的值进行了快速仿真(感谢 Michael)、共模看起来非常好。 此外、还同意仔细检查该源阻抗的好主意。 您是否 在外部驱动 VCM 引脚?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    问题是由于偏置 VAS +5V 之后直流耦合到电源导致的不平衡。由于由于由于0、我无法在输入端使用直流块、如果我发现信号解决方案是使用一个偏置电压为+/- 2.5V 的运算放大器并从单端输出 差分、然后使用另一个偏置电压为5V 的运算放大器、并在第二级向差分信号添加2.5V 电压。 在这种情况下、一切都是平衡的、似乎可以完成工作。