This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92064:数据表中的采样率

Guru**** 2898820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999399/lmp92064-sampling-rate-in-datasheet

器件型号:LMP92064

大家好、

采样率转换率:数据表中的125kSPS (最小值)。

 最大值是多少、它能处理1000ksps。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请记住、输入通道带宽仅为70kHz (电流)和100kHz (电压)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们将讨论 LMP92064的采样率。

    数据表显示最小值为125KSps、最大值是多少?

    SPI 总线为20Mhz。 我假设它最大应为1Msps。

    请确认

    我们不讨论通道带宽。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    LMP92064的内部采样率固定、大约为125KSps。  采样率应稍高一点以解决任何问题、从而使采样率不会低于125KSpS。

    我相信 Kai 提到了带宽、因为即使采样速度更快、模拟带宽也会占主导地位。  因此、即使采样速度更快、模拟的带宽也会主导信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Javier、这就是我想说的。 谢谢你  

    Kai