This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:启动排序:VIN+/-在 V+之前建立。 还可以吗?

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1000046/ina168-q1-start-up-sequencing-vin---established-before-v-is-it-ok

器件型号:INA168-Q1

您好!

我打算使用 INA168-Q1来测量我的转换器的输入电流。 电源启动排序将在 Vin-和 Vin+已经建立在48V 之后(几百毫秒)延迟为 V+供电。

它是否会损坏组件?

谢谢、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    可以在 Vin-和 Vin+已建立为48V 后为 V+供电。 器件不会损坏。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang