This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WA:TL103WA 引脚额定值查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103WA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999767/tl103wa-tl103wa-pin-rating-inquiry

器件型号:TL103WA

您好、TI 专家

我对 TL103WA 有疑问。

请咨询、因为数据表中未显示整个引脚的最大额定值。

1.当 Vcc = 5V 时、我能否检查每个引脚的最大电压范围和最大电流范围?

2. 绝对最大额定值表中的 VID 和 VI 是否在引脚(2、3、5、6引脚)中为平均值?

3.如果你看1。 特性在数据表的第1页中、有一个"大输出电压摆幅"的内容。 0V 至 Vcc-1.5V"。 您能详细解释一下它是什么吗?

请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    1) 1)输入引脚2、5、6必须保持-0.3V 至5.3V、此时输入电流将很小。 不存在允许的电流(超出该电压范围)、但小于1mA 的电流不太可能导致器件损坏。  输入引脚3必须高于-0.3V、但是正电压限制是自设置的(并联稳压器)、所以正引脚电流必须小于100mA。  输出电压为自驱动。 建议负载大于2k Ω

    2) 2)引脚3不仅是输入、而且是特殊的。   

    3)这是一项营销索赔、未反映在电气表中(第6.5-6.8节)。 这种情况(Vcc-1.5V)在室温下、5V 电源和2k 负载时通常是如此。 源电流驱动器是一款 NPN 达林顿驱动器、增加了一个小串联电阻。 在较低温度下、VOH 以大约4mV/C 的速率降低