This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9052:TLV9052S 的 SHDNPin。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999765/tlv9052-shdnpin-for-tlv9052s

器件型号:TLV9052

大家好、

 对于 TLV9052S、如果 SHTDpin 开路、是否存在任何问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.9节指出:

    为了确保最佳关断行为、  使用有效的逻辑信号驱动 SHDN 引脚。 […] 关断引脚电路包括一个上拉电阻器、如果不被驱动、该电阻器将从本质上将引脚电压拉至正电源轨。 因此、要启用放大器、 SHDN 引脚应保持悬空或驱动至有效的逻辑高电平。 要禁用放大  器、必须将 SHDN 引脚驱动为有效的逻辑低电平。虽然我们强烈建议将关断引脚连接到有效的高电压或低电压或驱动电压、但我们还包含了连接到 VCC 的上拉电阻器。