This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM119QML-SP:器件的最小电源电压(V+- V-)是多少

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999605/lm119qml-sp-what-is-the-minimum-power-supply-voltage-v---v--for-the-device

器件型号:LM119QML-SP

各位专家、您好

LM119QML-SP 能否在电源电压低于5V 的情况下运行?

我的客户希望使用标称5V 电源运行、因此最小电压可能略小于5V。

最小额定电源电压是多少?

感谢你的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我听说 LM319在室温下可在3V 以下*正常工作*,但在整个 MIL 温度范围内我不会指望它,它不符合数据表规格(传播延迟、Vos、VCM 范围、输出驱动)。

    所有规格和电源电流图从5V (±2.5V)开始。

    另请注意、在5V 电源下、输入范围为 Vcc-3V、因此在3V 电源下、输入范围接近于零。 即使在5V 电压下、输入范围也是2V。

    通常、在设计"5V"电源时、会考虑稳压器容差和电源压降、而4.5V 在设计人员的脑海中(但不是规格)。

    由于表和图形指定为5V、因此客户自行承担在5V 以下运行的风险。

    对于高可靠性、MIL 温度范围器件、我不会低于4V、并观察输入范围和输出电流。

    当然、TI 的官方响应是保持在指定的电源电压范围(5V-30V)内。