This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TX &放大器的情况;RX 电压

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN1044A-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/999239/tcan334-what-about-tx-rx-voltage

器件型号:TCAN334
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1TCAN1042-Q1

大家好 、

我想找到一个 CAN 物理层的 TXRX 耐受电压可以是5V!

因为客户 MCU 是5V!  TCAN334是否满足此需求?  

或者,您能否  推荐其它解决方案,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    我们拥有整个5V CAN 收发器产品系列、这是典型的用例。 如果客户不需要 TCAN334上的特定功能、我建议使用 TCAN1042-Q1或 TCAN1044A-Q1。 如果此收发器的特定要求超出5V 逻辑电平、请告诉我、我们可以获得更适合的5V CAN 收发器。

    此致、

    Eric Hackett