This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:输出电容

Guru**** 2597485 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998424/tlv9051-output-capacitance

器件型号:TLV9051

客户正在使用 TLV9051、配置如下所示。

是否存在1uF 输出电容器的问题?  我们知道、这比数据表中推荐的要好。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这将导致严重的稳定性问题。 运算放大器无法直接驱动1uF。 必须移除该电容器或添加隔离电阻器。 我建议观看我们 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    同意、谢谢。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    使用双反馈方法可获得85°的舒适相位裕度

    e2e.ti.com/.../mark_5F00_tlv9052.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。  客户基本上是实施电压稳压器、所以我们建议使用 LDO。  这就是他们决定使用的方法。

    此致、
    标记