This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:频率响应

Guru**** 2985270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393A, LM358, LM393, TL431, TLV3601, TLV3501, TLV3604, OPA855, OPA843, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998367/lm393a-frequency-response

器件型号:LM393A
主题中讨论的其他器件: LM358、 LM393、 TL431、 TLV3601、 TLV3501、 TLV3604、 LM360、 OPA855、 OPA843、 OPA818

大家好、我正在寻找一个 IC、将其用作定制电压稳压器中的误差放大器、该稳压器在轻负载时能够很好地发挥作用。 我正在寻找具有宽带宽的放大器、其主极点不会与几乎低于100Hz 的功率极点叠加。 我下载了 LM393A 的 SPICE 模型、它的性能看起来非常好。 主极点大约为10kHz、然后是一个良好的-20dB/十倍频斜率、一直到0dB、具有80度的相位裕度。  

现在、我的问题是、如果您有一个图显示 了 LM393A 的开环增益和相位与频率之间的关系、我可以将其与仿真结果进行比较。

如果您有一些想法、我也希望获得有关其他可能适合误差放大器来驱动 PMOS 的器件的建议。

此致、

Franco Maggi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了 LM393A 的频率响应图、该图在单位增益(电压缓冲器)中配置了10k 上拉电阻器而不是容性负载。   在交叉之前、我曾预期更高频率的极点会进一步增加。 否则、这将比补偿运算放大器的性能更好!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco、

    为什么要使用比较器来使运算放大器成为世界上最差的运算放大器?

    LM393比较器基于 LM358运算放大器、因此应根据 LM358对任何增益图建模。 我怀疑(非常非常简单) LM393 SPICE 模型的创建者对开环增益/相位精度感兴趣。 我真的怀疑实际的第一极点远了...我假设它更像 LM358' s (请参阅 LM358数据表中的图7-5)。

    是的、可以将比较  器用作运算放大器、如 AN-74第21节所示、但这确实会给运算放大器带来不便。  我可以看到、如果您有一个剩余的比较器通道、并且需要非关键的放大器、但从零开始..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、

    您实际上正在回答另一个问题。 我宁愿尝试使用比较器来实现误差放大器、因为运算放大器的内部补偿不符合我所需的频率响应。 如果不是针对可变电压、我会使用一种简单的方法、如 TL431。  

    AN-74第21秒将解决与我的问题非常接近的问题。 我得到执行 G=1来创建一个能够 提供100mA +电流的电压缓冲器

    输出电容器为10U、是我的主极点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franco:

    我只是不相信这个图。 太好了,太干净了

     我*真的*怀疑一个50岁的 LM393在3GHz 时会有零交叉。

    只有少数较新的高速运算放大器会有这样的图(直流增益会更低)。 我猜393等效交叉点更像是<700kHz。

    我假设您希望在市电频率(50/60/100/120Hz)下获得最大可用开环增益 、以实现最小环路误差。

    我们将推出速度更高的比较器、例如 TLV3501、TLV3604系列(即将推出的 TLV3601单端输出)以及 LM319或 LM30/1等较早的比较器。 这些高速器件理论上具有超过100Hz 的第一个极点

    您是我这么多年来最关心比较器开环增益的人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我的直觉、 所以我决定不信任这种模式。  

    我了解到、寻找一款未补偿运算放大 器时、通常会遇到属于比较器类别的情况。  因此,我看一下“比较器”环路增益,就像我对补偿 运算放大器所做的那样:-)看 一下 LM393中单个放大器的架构,我认识到我所期望的元素: 一组双极晶体管、以简单的差分+ SE 放大器输出级、集电极开路排列、恰好是我所需的紧凑型 IC 格式。 如果拥有可靠的开环增益图、 我就会选择它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco、

    比较器*是*核心的未补偿运算放大器。 LM358运算放大器与 LM393比较器之间的区别在于、除了输出级之外、还移除了内部补偿电容器。

    如果您需要大于100Hz 的"平坦"开环增益极点、则高速(>200MHz 或更高)运算放大器应具有该曲线、因为第一个极点向右移动。 尽管直流增益可能较小(速度所支付的价格)。

    因此、您的环路放大器似乎需要高速去补偿运算放大器、但确实会出现稳定性问题。

    查看 OPA843开环增益图、或 OPA818或 OPA855的极端值。

    我假设您的系统的实际带宽远低于此值、因此可能会使用"复合"运算放大器、该运算放大器会在反馈环路内串联两个运算放大器以增加开环增益。 这些器件用于高直流精度应用。 Google 可以找到示例。

    这一切都在我的支撑轮罩之外。 任何进一步的误差环路放大器都应由放大器人员回答(他们喜欢稳定性分析:)。

    但我可以*保证*您没有比较器的任何开环增益相位图...正确执行此操作本身就是一个冒险...