This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:如何将更多器件放置在 PCB 的对面?

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998726/amc3301-how-to-place-more-devices-on-opposite-sides-of-the-pcb

器件型号:AMC3301

您好!

我们的设计在同一 PCB 上使用了几个 AMC3301s。
PCB 尺寸要求我们在两侧(顶部和底部)放置 AMC3301s。
布局建议不允许在 AMC3301下方使用任何导电材料。
我认为这是器件内部直流/直流转换器的变压器耦合所必需的。
对于如何屏蔽顶部的 AMC3301s 与底部的 AMC3301s、您有什么建议吗?

在 PCB 的内层上放置一个单独的铜区域并通过星形连接将其连接到电源连接器的 GND 端子是否合理?
是否每个 AMC3301都需要单独的屏蔽层、并具有与 GND 的星形连接?

此致
Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    [引用 userid="143866" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998726/amc3301-how-to-place-more-devices-on-opposite-sides-of-the-pcb ]我认为这是因为器件内部的直流/直流变压器耦合导致的。
    您是否有任何关于如何屏蔽顶部的 AMC3301s 与底部的 AMC3301s 的建议?[/引述]

    这是出于安全目的。 输入端子和输出端子之间需要有隔离间隙。 此安全间隙内不得有金属。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    正如 Kai 所说、我们不能建议使用单独的铜区、因为这会违反隔离栅的要求。  

    最可靠的解决  方案是器件不重叠、但如果绝对必要、我们建议您不要将器件顶部(引脚1-4和13-16)重叠、因为它包含内部直流/直流转换器。 器件的信号链部分可以在 PCB 的顶层/底层上重叠而不会出现问题。 这样可以节省一些空间、同时确保直流/直流转换器正常运行。  

    请参阅此主题以获取参考: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958794/amc3330-using-multiple-parts-on-top-bottom-layout?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=amc33%2525252A%2525252A#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回答。 这真的很有帮助。 我建议将该信息放入数据表中。

    此致
    Robert