This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:THS4303耦合

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998498/ths4303-ths4303-coupling

器件型号:THS4303

在 ADS 中使用 THS4303来比较负载建议的去耦电路而不是负载去耦电路:的影响

在我的设计中、如果不添加去耦电路、效果会更好、但在加载建议的去耦电路后效果会很差、因此、当在 ADS 中使用 THS4303进行仿真时、是否需要加载建议的去耦电路、 两者之间存在如此大差异的原因。如果在仿真期间不需要加载去耦电路、则实际布局是否需要去耦电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    您能展示您的布局吗? 我提出的原因是、在2GHz 电路中、布局发挥着主导作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 ADS 显示什么、您都需要一些电源去耦-您展示的电路对于 EVM 环境非常全面-在应用板上、至少应在 电源引脚上放置所需的电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    这是我的 PCB 布局、底层的去耦电路、顶层的 THS4303

    底部

    底部

    现在、如下图所示、负阻抗转换器的负载去耦等效电路和负电阻差的无负载去耦等效电路非常大、 因此、我想知道 ADS 中的仿真是否需要加载去耦电路、如果不加载去耦电路仿真、在最终生产中、加载去耦电路的结果也应该更差。因为在仿真中、加载和未加载的结果要差得多

     

     在 ADS 中执行原理图仿真时、L2是负载去耦电路、L 是负载去耦电路。 从0GHz-0.3GHz 仿真获得的负电感将有很大的差异

     

     

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    也许我太愚蠢了。 但是、您能告诉我 OPAMP 在布局中的位置吗?

    Kai