This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:具有150mA 灌电流能力的电压跟随器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA569, TLV4110, TLV4111, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998120/opa569-voltage-follower-with-current-sink-capability-of-150ma

器件型号:OPA569
主题中讨论的其他器件:OPA548、 TLV4110、 TLV4111、 OPA2677

大家好、

我们的客户正在寻找 具有150mA 灌电流能力的电压跟随器、该电压跟随器将由单个5V 电源电压驱动、输入电压为1.6V、并采用大型封装以用于手动焊接。 客户 发现 OPA548性能良好、但用于高压。 我已经检查了我们的产品线、找到了 OPA569、TLV4111和 TLV4110。 您能否确认这些器件是否符合客户要求。

感谢您的支持!  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我找到了相同的运算放大器。 但是、对于手动焊接、TLV4310/1/2/3似乎是合适的。

    OPAMP 的负载是多少? 任何电容负载? 若要查找合适的缓冲器(请参阅数据表的图27)、原理图会很有帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    正如 Kai 所指出的、我们想详细了解您的缓冲器配置。  

    1、最大 工作温度(最坏情况)

    2.运算放大器的负载类型、值和带宽要求。  

    3.输出电压摆幅,除非应用将运算放大器用作  @150mA 的拉电流/灌电流 LDO。  

    e2e.ti.com/.../TLV4111-Buffer_2D00_1-05022021.TSC

    关于手工焊接、您可以手动焊接 DGN 封装、而不会遇到太多困难。 这可能是 应用所需的封装。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danilo、看看 OPA2677、这是一款双 CFA、它具有5V 单电源电流要求。 对于单位增益、您将需要大约600 Ω 的反馈 R 来实现稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的反馈和建议。 客户已经订购 了 TLV4111 、因为它看起来适合他的应用。  

    此致、

    Danilo