This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT6105IMS8#PBF 等效或更高

Guru**** 2510185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA138, INA240, INA180, INA281, INA290, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998456/lt6105ims8-pbf-equivalent-or-better

主题中讨论的其他器件:INA168INA138INA240INA180INA281INA290INA282

大家好、我正在寻找 一款适用于 LT6105IMS8#PBF 的等效 TI 器  件、我主要是在寻找一款引脚对引脚兼容且规格优于 LT6105IMS8#PBF 的器件。

谢谢、

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼

    由于这是电流输出类型的电流传感器、因此我们在这里只有两个替代选项、即 INA138和 INA168。

    通过显微镜分析这些器件、可以看出它们相似、但功能不等效(INA138在许多领域具有更好的规格、包括 BW、IQ、CMRR、PSRR、 等等 我发现的主要区别在于、LT6105可提供低侧。 INA138不是)。 遗憾的是、INA138或168都没有采用 MSOP 或 DFN 封装、因此没有 P2P 替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    是否有任何类似的低侧器件? 我认为所有 INA 系列仅适用于 高侧感应应用、这是正确的吗? 我们目前针对该 LT 器件的应用实际上是用于低侧感应、我们正在寻找更好的替代产品、但到目前为止成本还没有问题。

    请提供建议。

    谢谢、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼

    这取决于您需要器件的接近程度。

    我们有多个低侧电流放大器、但这些器件输出电压信号而不是电流信号。 LT6105是电流输出器件、INA138和 INA168是我们唯一的产品。 虽然转换非常简单(选取外部增益设置电阻器)、但环路现在在器件内部闭合并经过激光修整、因此它们具有非常精确的预设增益(在最坏情况下通常为1%或更低的增益误差)。 典型值可小于.2%)。

    如果您可以查看类似的非 P2P 设备、这会在很大的时间内打开会话。 我要告诉您的第一个问题是 INA281。 该器件实际上与您现在使用缓冲电压信号检查的结构类似。 但是、这种封装采用 SOT-23-5封装、不适用于 MSOP-8或 DFN。 如果您需要成本优化的解决方案、您还可以查看 INA180;如果您需要真正的性能、则可以查看 INA240。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus、我在 E2E 中发布问题之前尝试搜索并找到 了 INAx290、不确定这是否也可用于低侧感应、或者是否存在与 INAx290类似的 CMRR 规格等效的低侧感应。

    谢谢、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺曼

    INA290不支持低侧。

    通过检查相关器件的共模电压范围、您可以轻松确定器件是否为器件。 放大器的共模电压是将每个输入引脚的电压加在一起、然后除以2。 对于低侧配置、IN-引脚通常位于 GND 上、因此它为0V、而 IN+引脚仅比该值高几毫伏(感应电压)、因此、对于所有设计和用途、低侧应用的共模电压大约为0V。 为了使器件能够提供低侧电压、0V 应该处于器件的共模范围内。 如您所见、INA290允许的最小 VCM 为2.7V、因此不适用于低侧应用。  

    INA240和 INA282系列是我们的一些能够提供低侧功能的较高 CMRR 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为我现在很好。