This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:整个温度范围内的最大 Vos

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160837/amc1311-q1-max-vos-across-temperature-range

器件型号:AMC1311-Q1

大家好、  

您能否分享如何评估 AMC1311B-Q1在-40~125C 范围内的最大 Vos?

对于+-1.5mV 最大值、它是25°C。 对于10uV/C TC、它在整个温度范围内有效。 我的理解是否正确?

如果是这样,我能否计算出整个温度范围内的最坏情况 Vos 为-1.5-0.01*(40-(-25))至1.5+0.01*(125-25),在 VDD1=5V 时为-2.2mV 至2.5mV?

感谢您的澄清

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    您回答正确! 为了进行确认、我计算了 -2.15mV 至2.5mV。

    我们有一个电压感应精度 Excel 计算器、该计算器可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013