This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:输出余量?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA1655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160282/buf634a-output-headroom

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: OPA1655

请详细说明数据表中的输出余量规格。

也就是说、每个正负电源上的输出 Vpp 将减少大约2V 的电势-因此使用  
+/-12V 电源 BUF634A 输出(与耳机驱动器的运算放大器结合使用)应达到+/-10V 左右?  在使用高阻抗耳机的示波器上看到明显削波之前、我看到音频信号的电压大约为18.2Vpp。

我应该做得更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看您是否能从这些曲线中有所了解、此外、更完整的原理图也会有所帮助-通常、BUF634A 位于耳机驱动器的另一个运算放大器的环路内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解它...

    我使用的是+/-12V 电源。  我的电路与数据表中显示的电路基本相同、您可以从以下位置获得该图:

    我的负载是 BoseA20耳机;阻抗为160 Ω 单声道、320 Ω 立体声、92dB/mW SPL 1kHz。  我将以立体声方式运行、每个耳罩一安培的电路。 因此、我假设320欧姆立体声意味着每安培通道320欧姆...

    我正在运行宽带宽模式、左图。  我得到的每通道负载约为+/-9.1Vp、因此大约为+/-28mA 和259mW。  因此、对于+/-28mA、图形结果应该是+13.4/-13.4V?  那么、有些东西是螺丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

     感谢您提供更多信息。 还有几个问题、Vin 的输入特性/范围是什么、以及如何测量输出电压(就像您在任何情况下引入信号衰减一样)?  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使我的 Wavetek 信号发生器(50欧姆输出)正常工作、并将其应用于该电路。 我现在将获得+/-10.4Vpp。  我主要使用1kHz 正弦波进行测量、但响应在正常音频频率范围内相当平坦。 跨度。  我正在使用安装了 OPA1655的 BUF634A 评估板。  每个上有1K 的负输入电阻器 trimpt、并针对2.74Vpp 输入进行调节=输出时削波开始。  这是我的编解码器 DAC 的 VFS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

     更确切地说、在使用信号发生器(50欧姆输出)时、您是否看到+/-10.4Vpp 而不是预期的20.4Vpp? 18.2Vpp 之前的设置是什么?  

      对于 EVM、您是否未组装 R8和 R7并组装 R21和 R22。 如果是、这些值是什么?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以解决这个问题。  我最初使用音频信号时没有达到我的预期、但后来使用 Wavetek 的正弦波获得了更好的结果。  是的、我使用跳线旁路了 R8和 R7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

      已理解、但请随时重新打开主题、以了解有关此主题的任何其他问题。

    谢谢、
    Sima