This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:关于绝对最大额定值的差分输入电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS4551, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158235/ths4130-about-differential-input-voltage-of-absolute-maximum-ratings

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: THS4551ADS9224R

大家好、

 

当从修订版 I 更改为修订版 J 时、"绝对最大额定值的差分输入电压"从"±6V"更改为"±1.5V"。

但是、我们的客户使用"±6V "进行设计。 因此、它会产生很大的影响。

 

----

[第1季度]

"±1.5V"是正确的值、而不是拼写错误?

 

[第2季度]

如果"±1.5V"是正确的值、您能告诉我们更改的原因吗?

 

[第3季度]

是否有办法对"±1.5V"和6V"进行分类?

例如、您能否告诉我是否可以通过 TI 标签信息加以区分?

(生产日期代码 TEC.)

 

[第4季度]

它们的设计范围超过"±1.5V"、是否有解决方案(权变措施)?

----

 

THS4130数据表

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4130.pdf

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您能否分享更多有关您的客户如何为+/- 6V 差分输入电压最大规格设计其系统/电路的详细信息?

    我想、对于该规范实际涉及的内容、有一点困惑。  当您有时间时、请查看我最近对论坛上的类似问题发布的回复:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1134735/ths4551-differential-input-voltage-max-spec

    您的客户可能正在设计一个输入信号+/- 6V 差分的系统、但器件引脚上的实际电压可能不会摆动+/- 6V。  我的链接回复将有助于进一步解释。

    请回复、如果我可以澄清问题、或者您有后续问题、请告知我。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    感谢您的回答。

    我无法看到您的 URL 信息。

    请告诉我们正确的 URL 吗?

    顺便说一下、 您的 URL 内部是"内部"。

    我想我看不到您的 ULR。

    如果是非公开信息、请离线联系我们。

     

    e2e.ti.com/.../amplifiers-internal/f/amplifiers-forum/1134735/ths4551-differential-input-voltage-max-spec

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    很抱歉、我没有看到内部 URL。  我将在下面针对上下文中继相同的帖子:

    响应 THS4551 FDA 的最大绝对差分输入电压规格:

    ""

    您好!

    问得好!  这是对放大器规格解释方式的常见误解,我将为您提供帮助 。

    在 THS4551为+/- 1V 的情况  下、差分输入电压的绝对最大规格是指放大器上 IN+和 IN-引脚之间的最大电压。  这不是 FDA 特有的规格、但适用于如果在引脚之间施加过大的电压、放大器将会受到损坏。  背对背保护二极管通常有助于防止这种损坏/故障;它们位于两个输入之间。  足够高的电压将打开这些二极管;如果电压不受电流限制或电压来自 ESD 事件、这些二极管也可能会损坏。   

    现在、在与客户讨论应用时、这通常不是问题、因为在正常运行(输入共模范围等规格、放大器相对于电源轨的摆幅距离等)下、放大器将使其输入引脚保持在接近相同电压的位置。  这就是绝对最大值范围如此小的原因;正常运行会导致 IN+和 IN-引脚上的电压差异非常小。

    当然、这听起来不正确!  输入信号如何大于+/- 1V?  ADC 数据表中存在的8.192Vpp 电压以及作为整个行业运算放大器电路的输入源讨论的电压是 出现在增益电阻器上或之前的电压(即、输入电压源是、例如来自传感器的电压源)。  绝对最大额定值用于 输入引脚 IN+和 IN-上存在的电压。  由于放大器线性运行期间出现"虚拟短路"、因此引脚上的电压差通常非常小。  整个电阻器网络中的电压可能会大得多、并且会受到其他放大器规格的限制、例如输入共模范围和输出摆幅限制等。

    简而言之、IN+和 IN-引脚之间的实际电压差非常小。  严格的绝对最大容差实际上是一个相当好的安全裕度、可确保安全运行、并且在正常使用情况下(例如驱动 ADS9224R 数据表中的 ADC)不起作用。   

    我真的希望这能帮助您加深理解;如果我没有理解、或者您有其他问题、请回复并重新连接。

    ""

    用于隐藏:

    隐藏、此解释说明解决了放大器规格的重要细微差别。  在上面的示例中、问题是+/- 1V 绝对最大输入差分电压、以及当附加输入中的输入摆动为8.192V 峰间值时该值如何成立。  对于您的问题、您的客户可能正在使用系统中具有+/- 6 Vpp 输入的系统、但您的客户可能不会在放大器的 IN+和 IN-引脚之间产生+/- 6 Vpp 差异。   

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

     

    感谢您提供详细信息。

    我有其他问题。

     

    ----

    [第1季度]

    我知道"±1.5V"是正确的值、并不是"差分输入电压"变差。

    您能告诉我们更改的原因吗?

    (例如,“更改为适当的值”等)

     

    截至2022年3月、"差分输入电压"为±6V。

    我想知道它突然变成±1.5V 的原因。

    ----

     

    [第2季度]

    我知道、通常情况下、我们不需要担心"差分输入电压"。

    因为,如果我们使用适当的输入范围,它永远不会超过“差分输入电压”。

    我的理解是否正确?

     

    现在,与客户讨论应用程序时,这通常不是问题

    -绝对最大额定值是针对输入引脚 IN+和 IN-上存在的电压。

     由于放大器线性运行期间出现"虚拟短路"、因此引脚上的电压差通常非常小。

    ----

     

    [第3季度]

    我们的客户使用 THS4130IDGKR 和 THS4131CDGKR。

    如果我报告他们的电路和使用情况、您能否检查是否没有问题?

    *目前,我们正在与他们讨论如何进行。

     如果您同意、请离线告知我们您的电子邮件地址。

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我当然可以帮您解决问题!

    1.我已经与我的团队一起检查了数据表的更改。   我将通过电子邮件与您离线联系、以了解数据表版本。

    2.正确,正常应用或有充分记录的放大器使用不会超过+/- 1.5V 的绝对最大阈值。  这可能成为问题的情况包括、当大快速信号注入放大器时、放大器被迫以其最大压摆率进行转换。  从驱动输入(信号进入的位置)的电压变化快于放大器可通过另一个输入引脚跟踪输出的速度、该引脚通过反馈网络跟踪输出。  TI  高精度实验室的运算放大器部分中的各种培训视频讨论了压摆率和输入引脚漂移的概念。  转换率、电流反馈放大器、全差分放大器和稳定性等主题对于理解这一理解非常重要。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    在压摆率受限的情况下、大信号驱动放大器的一个输入、而另一个输入滞后、无法跟踪输入信号。  两个输入引脚上电压之间不断增大的差异是 差分输入电压。  当输出落后于输入信号以在 Vin 和 Vout 之间产生差异时、 更严重 的情况是两个输入引脚(IN+和 IN-)有多大差异。  您可能还记得、运算放大器的理想线性模型涉及两个主要概念:

    a)对于理想的电压反馈放大器、 输入端子的输入和输出电流(I)为零安培。  这也可以被视为两个输入端子都具有极高的阻抗、理想情况下是无限的。  实际上、输入泄漏电流非常小(皮安到毫安)、输入阻抗可以是兆欧。

    b)对于理想的放大器、电压或电流反馈、IN+和 IN-这两个放大器输入之间有一个虚拟 GND。  这意味着理想情况下两个引脚之间的差分输入电压应为 。  在实践中、输入引脚略有不同、 具有一定的输入失调电压。   当放大   器被驱动至其限值或超出规格使用时、该差分输入电压将不再非常接近于零、并且可能会根据电路中发生的情况而增加。  如果两个引脚之间的电压差足够大、放大器将不会在线性范围内工作、并且可能会产生不良结果并损坏。  /- 1.5V 的限值由工艺技术和设计设定、超过此差值将开始损坏器件、或至少影响其可预测运行能力。   

    如果您和您的客户遵守建议值和/或保持在建议运行条件中规定的范围内、则电路将不会遇到绝对最大条件。  存在绝对最大条件、包括差分输入电压条件、以防止误用或损坏放大器和周围系统。   

    3.我将通过一封 e2e 邮件与您联系、提供我的电子邮件以供原理图/电路审查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    感谢您的快速回复。

    我期待您的“1”。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    我将等待您的答复。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San 和论坛、您好!

    THS4130DGK 数据表修订版的讨论已离线进行、以便更直接地支持客户问题。  在这个主题中已经充分讨论了绝对最大差分输入电压如何影响放大器运行。

    对于对修订版 I 至修订版 J 数据表更改感兴趣的其他人员、请参阅 TI DFAB 和 SFAB 关闭相关的公开发布。  将支持和制造 THS4130DGK 等器件迁移到较新的 TI 工艺是产品线的优先级、并反映在这些数据表修订版中。

    如果您需要有关这些项目的特定信息、请联系 HSAMP 团队。  针对各种封装向需要此类通知的现有客户发送了产品变更通知、包括在 DGK 封装中。  

    对于 THS4130的新用户和潜在用户、此信息是补充信息、当前数据表反映了当前产品。   

    最棒的

    阿尔茨