This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2377:当 OPA2377设计为跟随器且输入为-0.8VDC 时、为什么输出为零?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2377, LM358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159982/opa2377-when-opa2377-is-designed-as-a-follower-and-input-is--0-8vdc-why-output-is-zero

器件型号:OPA2377
主题中讨论的其他器件: LM358

大家好、

客户遇到一个问题、即在某些特定情况下、设计为跟随器的放大器的输入(由单个5V 供电)将为-0.8VDC、客户发现在这种情况下、OPA2377的输出为零、但 LM358将为正电压。 我按照所附的方式进行了一些仿真。 您能不能帮助我了解 OPA2377与 LM358之间的内部区别以及它的表现有如此不同的原因。

此外、由于 ABS 为 V (-)-0.5V、因此客户在输入为-0.8VDC 时是否有任何风险?

e2e.ti.com/.../opa2377-LM358.TSC

Thx~

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、  

    OPA2377的线性工作输入共模电压来自负电源轨、在单电源上低于正电源轨1.3V、这将是接地、低于正电源轨1.3V。 在该线性工作范围之外运行将导致输出满贯进入正电源轨或接地。 在实际测量中、OPA2377可根据所选样本进入任一电源轨。 最大绝对值比电源轨高500mV。 在此范围内运行器件将不会提供所需的结果、在超出此范围的条件下运行可能会造成永久性损坏。 如果您可以提供有关应用电路和所需功能的详细信息、我们可能会提供建议。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    LM358具有双极 PNP 晶体管 输入级、而 OPA2377是互补 CMOS 晶体管输入级。

    为了防止损坏 PNP 晶体管、基极到集电极的电压不能大于300mV -请参阅以下 绝对最小输入电压-0.3V

    在客户的情况下、基极至集电极的电压将为0.8V、这很可能会损坏结点-请参阅右侧的下面。

    就 OPA2377而言、绝对最小电压比负电源轨低0.5V (请参阅下文)。 因此、为了防止损坏、需要使用添加的输入电阻器将电流限制在10mA 或更低-请参阅左侧的示例。

    我已经使用添加的1k 输入电阻器模拟了原始条件和条件。  只有 OPA2377受到1k 电阻器的全面保护、而 LM358的 VF5输入仍然超过绝对最大额定电压、因此可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢 Marek!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!