This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA180:跨 NC 引脚的电容

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161482/opa180-cap-across-nc-pins

器件型号:OPA180

我想添加 OPA180作为 LTC2057IMS8的第二个时钟源。 我的设计中不使用 LTC2057的关断功能、引脚1和8上有一个0.1uF 电容。 OPA180上的引脚1和8为 NC。 是否可以在这些引脚上保留0.1uF 电容? 或者是否有必要进行变体更改并移除该电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    [引用 userid="526685" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161482/opa180-cap-across-nc-pins "]是否可以在这些引脚上保留0.1uF 电容?

    OPA180运算放大器中的引脚1和 PIN8应该正常、没有内部连接、请参阅下图。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond