This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882EVAL:平衡-非平衡变压器和评估板频率范围

Guru**** 2823235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161119/lmh6882eval-baluns-and-evaluation-board-frequency-range

器件型号:LMH6882EVAL

该评估板在哪个频率范围内工作? 我知道放大器芯片本身可以在0-2.4 GHz 范围内运行、但原理图/图片中列出的平衡-非平衡变压器(微型电路 JTX-2-10T+)似乎只能在0.05-1 GHz 范围内运行、并匹配75欧姆(和150欧姆差分)而不是50欧姆(和100欧姆差分)。 这是正确的平衡-非平衡变压器吗? 如果是、这是否意味着评估板(在使用平衡-非平衡变压器的默认单端配置中使用时)仅在1GHz 以下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、您答对了、平衡-非平衡变压器将限制 BW。 对于使用单端50欧姆设备的用户、您必须执行此操作。 完整的宽带曲线、其中可能是使用4端口网络分析器而没有平衡-非平衡变压器、  

    此外、这里是我的 JTX-2-10T 模型、更好的是具有75欧姆的规格、可能与几年前的测量值匹配、  

    如果您降低阻抗、这将使通带降低、实际上会大大降低、下面文件中的第二个测试意外地、这个简单的平衡-非平衡变压器模型不会捕获该平衡变压器相对较大的1.4dB 插入损耗-这些数字来自单个典型器件基准测量。  

    e2e.ti.com/.../JTX_2D00_2_2D00_10T-Balun-Simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、这真的很有帮助! 我很高兴知道我并不疯狂、但这对于我的预期应用来说有点令人沮丧。 我打算将它们用于具有差分输入的 FPGA/ADC 接口、因此我可以避免使用 VGA 和单独的平衡-非平衡变压器来为整个系统提供单端输入。  看起来、我需要修改这些电路板以使用差分输入/输出、并获取单独的平衡-非平衡变压器。