This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:LTC4151的替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161397/ina229-replacement-for-ltc4151

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件:INA237

您好!

我的客户正在寻找 LTC4151的 TI 替代产品。

它们希望在传感器块和 I2C 控制块之间进行隔离。

LTC4151没有数字电源输入、可分离 DGND 和 AGND。 因此、只需为 I2C 接口线路使用两个光电耦合器即可分离两个块。

对于上述应用、您能否推荐最适合的 TI LTC4151替代产品?

如果没有结构相似的产品、您可以将其与可隔离两个块的器件一起推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、  

    我不确定我是否理解了这个问题。 这是 LTC4151的方框图电路中 AGND 和 DGND 之间没有差异:

    与 LTC4151最接近的交叉点是 INA237、这是我们数字系列的16位变体。 您能不能更详细地说明一下隔离这些块意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    很抱歉造成混淆。 我对 LTC4151上 GND 的解释不正确。

    客户告知不同于 INA237、LTC4151不需要 VS 输入、只需两个光电耦合器即可将其与 I2C 控制器隔离。

    对于上述应用、您可以推荐 TI 替代 LTC4151吗?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    遗憾的是、产品系列中没有任何 Vbus 也用作器件电源的器件。 正如我提到过的、INA237是我们拥有的最接近的交叉参考、但客户需要将共模降至 Vs 引脚的允许范围内。