This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:INA293-Q1与 INA293比较

Guru**** 2512805 points
Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA293-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161811/ina293-q1-ina293-q1-vs-ina293

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件:INA293

是否可以使用  INA293A1QDBVRQ1直接替代 INA293A1IDBVR?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    是的、INA293和 INA293-Q1是可互换的。 它们实际上是同一个器件。 然而、INA293-Q1进行了额外的测试、有时可能采用稍微不同的材料(例如、金键合线而非铜线等)来制造、从而使器件符合汽车领域的要求。 因此、我们的 Q1级产品通常稍微昂贵一些、但100%能够替代通用器件。