This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:用于绝缘电阻测试

Guru**** 2910530 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159816/amc1100-for-insulation-resistance-test

器件型号:AMC1100

尊敬的团队:

我将使用 AMC1100隔离放大器进行直流电压检测、

我需要设计适合2000V 绝缘电阻的电路、使所有端子与人体短接。  

如果我使用 SMPS 的初级侧电压、则绝缘电阻值非常低、 并会发生火花。 我尝试了基于齐纳二极管的高侧电源、但 Burdon 非常高。  

建议电源要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parameswaran、

    您是否查看过我们的 AMC3100EVM 原理图?  该板上有一个简单的 SN6505变压器驱动器和一个小信号变压器、可为 AMC1100提供隔离式 HV 电源。  AMC1100输入电压范围实际上用于监控电流(最大输入为+/-250mV)。  我们有 AMC1211等器件、专为电压监控而设计-该器件具有0-2V 输入范围、具有高阻抗输入和0-2V 输入范围、可用于直流监控。  如果您可以共享您的现有原理图、我们很乐意对其进行审阅并为 您提供其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hendrick 先生、  

    我使用了具有3kV 隔离的隔离式直流/直流转换器、它解决了我的问题。