This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:LMH7322作为触发器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322, TLV1805, TLV3801, TLV3604, TLV3605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1160893/lmh7322-lmh7322-as-a-trigger

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件: TLV1805TLV3801TLV3604TLV3605

您好!

我正在查看用于触发示波器的 LMH7322比较器、其具有以下特性:

输入电压范围为80V。不确定 LMH7322是否处理该刻度。

2.如果不是、实现触发电平的替代部件是什么?

此致、

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH7322要求正电源的余量至少为1.5V、最高为12V

    可能可以在输入之前使用分压器。

    有一个40V 比较器、例如 TLV1805、其速度要低得多。 您需要什么传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持。

    Venu、

    感谢您的联系。 除了 Clemens 的评论之外、您还能 更详细地介绍一下您的应用(电源电压、输入信号频率/速度、基准)吗? 我们目前没有可处理80V 电压和 RSPECL 输出的比较器、但我们可以对您的输入信号进行分频。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    此应用用于测试和测量(如示波器)。我认为~10ns 应该可以。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi、

    此应用用于测试和测量(例如示波器)、我们将查看-10V 至80V 的输入电压摆幅、500MHz 的模拟带宽和125MSPS 采样率等

    我们正在考虑使用比较器来实现以下目标:

    1.触发器(高/低/50%/pattern/custom  

    2.触发位置、触发前和触发后 。
    如果我们使用漂移误差/偏移误差等分压器、请告诉我是否存在任何潜在问题
    此致、
    Venu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、LMH7322模型目前存在一些问题、因此我无法正确地向您展示仿真。 但想法与本文中 Chuck 的电路类似(另请参见下图): (5) TLV7031:过零检测不在50%占空比-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛。 本质上、电阻分压器+二极管配置允许您在输入摆幅高时分压电压、并在输入摆幅为负时钳制电压。 选择电阻器时、 应确保比较器输入端的电压处于输入电压范围内。 如前所述 、比较器的失调电压以及电阻器的变化误差可能会存在一些问题、这可能会影响电路的时序和精度。

    您有什么电源电压? 您是否将 LMH7322配置为 LVDS 输出? 如果是、我们还提供 TLV3604/5和 TLV3801/11、可满足您的速度要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi、

    看看5V 电源电压...是的,它大部分将配置为 FPGA 的 LVDS 输出。

    我将查看 TLV36xx 和 TLV 38xx 数据表。

    此致、

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    感谢后续行动。 如果您要使用 TLV3605、我会给出以下内容。 在这种情况下、您实际上不需要二极管、因为如果您使用50:1电阻分压器、那么它会使您的输入电压摆幅处于 TLV3605的输入电压范围内(VEE - 0.3V 至 VCCI + 0.3V)。

    您可能需要对此进行测试、以查看 您的实际输入信号是否可以处理低阻抗。  

    您可以随意使用 SIM 卡进行调整、以满足您的需求。

    e2e.ti.com/.../tlv3605_5F00_testcircuit.TSC

    -Chi