This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4211EVM:我想知道 THS4211EVM 的电路板尺寸、孔位置和孔尺寸。

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4211EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161171/ths4211evm-i-would-like-to-know-the-board-size-hole-location-and-hole-size-for-ths4211evm

器件型号:THS4211EVM

THS4211EVM の基板サイズと穴位置、穴サイズを知りたいです。

我想知道 THS4211EVM 的电路板尺寸、孔位置和孔尺寸。

我希望我拥有 Gerber 数据、但由于您说您没有、我在这里要求您提供这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masao、

    我能够找到 EVM 的原始光绘文件;但是、由于它是一个较旧的 EVM、因此它是使用 Protel PCB Design 软件设计的。 如果您有任何疑问、请联系我们。

    e2e.ti.com/.../THS-SINGLE-DGN-REVC.ZIP

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio。 (我的拼写是否正确?)
    非常感谢。
    我已经检查了光绘数据的内容。
    这将为我们的目的服务。
    实际站点上测量的值不同。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masao、  

    不用客气、我希望这些文件有用、祝您好运!

    此致、

    Ignacio