This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC374:TLC374IDR 差分比较器

Guru**** 2811745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161976/tlc374-tlc374idr-differential-comparator

器件型号:TLC374

您好、先生、

请提供 TLC374IDR 差分比较器的 VOH (min)、VOH (max)、VOH (min)、VOH (min)、VOH (min)、VOL (max)。

此致、

Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有漏极开路输出、因此没有 VOH

    电压(最小值)为0V

    该器件具有模拟输入、因此没有 VIL 或 VIH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    为什么不查看 TLC374的数据表? 这将回答您的许多问题。

    您计划如何使用 TLC374?

    请记住、您提供的详细信息越详细、您将获得的帮助就越多...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Clemens 的参与。

    Arya、

    感谢您发帖。 除了 Clemens 的评论、请参阅此处的数据表: 四路差动比较器数据表(修订版 C)。 室温下、IOL = 4mA 时、VOL 约为150mV。

    -Chi