This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N:LMV321M5和 LM321MFXNOPB 之间有何区别?#39

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, LMV321-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162073/lmv321-n-what-s-the-different-between-lmv321m5-and-lm321mfxnopb

器件型号:LMV321-N
主题中讨论的其他器件:LM321

您好!

在主题中、它们是 P2P、我想知道这2个器件之间有什么不同的规格?

它可以是彼此的第二个来源、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM321和 LMV321-N 是不同的器件;后者仅在低电压下运行、但具有轨到轨输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    由于  克莱门 斯提到的原因、它们不是彼此的二次来源。