This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:输出中有毛刺脉冲

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161121/opa4991-glitch-in-the-output

器件型号:OPA4991
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我们的客户仿真了 OPA4991正弦波发生器电路、并注意 到波形中存在一些毛刺。 电源电压为+/-5V。 请参阅下面的原理图和波形以供参考。 输出中的毛刺脉冲可能是什么原因?

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    节点 N002在哪里? 输入信号也是什么样的?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    该电路是一个相移振荡器、因此没有输入。 N002 (蓝色)是 U3运算放大器的输出。 绿色信号是 U1的输出。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我们有一本 TI 关于具有低失真输出的正弦波发生器的电路指导手册: https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060042 

     客户使用的电流电路主要是一安培相移振荡器、但 缓冲相移振荡器是此非缓冲版本的改进版本。 如需更多信息 、请参阅应用手册 SLOA060第8.3节。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    请参阅我们客户的回复。

    感谢您的完整回复。 我知道非缓冲版本可能会有更多的失真。 但我仍然不理解干扰。 在我的仿真中,我看到每个阶段都放大了很多毛刺脉冲.... 这不是符合失真定义的东西。

    你怎么看? 您是否认为这些干扰是由于失真而产生的? 或其他类似转换速率等的东西...

    除了我之前的消息、我已经模拟了您建议的电路、而且我还有更多的毛刺脉冲:

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    客户使用哪种仿真软件? 当我在 TINA 中进行仿真时、我看不到客户看到的干扰。 请参阅随附的仿真文件以供参考。  

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_SLOA278.TSC

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于瞬态分析期间的时间网格不合适、这些是非常典型的仿真伪影。 甚至 TINA-TI 也会不时地展示它们:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_opa2991.TSC

    请记住、大多数 TI 的 OPAMP SPICE 模型都针对 TINA-TI 进行了优化。 例如、在使用 LTSpice 等其他仿真器时、可能会遇到问题。

    顺便说一下、这些简单的相移振荡器不是很稳定、通常不推荐使用。 我总是使用 Wien 桥正弦波振荡器、例如:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894414/tlv2471-wrong-ground-connection

    或者可以看到 Ron 提供的这个非常好的电路:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020764/tlv2471-3mhz-wien-bridge-sine-wave-oscillator

    并从极好的 Rod Elliott 先生那里看到这一联系:

    https://sound-au.com/articles/sinewave.htm

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    我们的客户正在 使用 LTSpice 仿真产品页面中 OPA4991的 Spice 模型。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的宝贵意见。 我已将您的评论转发给我们的客户、并等待他的反馈。

    此致、

    Danilo