This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:TLV6001电源要求

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874892/tlv6001-tlv6001-power-supply-requirements

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV6001

我们计划使用 AMC1311B 进行交流电压测量。 原理图如给定的贝鲁埃所示

问题:
1) 1)我们想测量输入的正负侧、例如 -3.3V 至+3.3V、是否需要为上图中 U2的引脚2 (TLV6001)提供-ve 电源? 请注意、我们使用滤波电路中使用的–ve 和+ve 到运算放大器、如下所示。

或者、我是否应按照下面的说明进行修改...

上述导管是否可行?

请求快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haranath、  

    TLV6001建议的电源电压范围为1.8V 至5.5V 或+/-0.9V 至+/-2.75V。 因此、当使用+/-3.3V 电源时、该器件将无法按需要工作。 是的、如果您想测量接地以下的电压、则需要使用双电源。  

    根据您的应用、您似乎需要使用高电压器件。 您能否为运算放大器提供您所需的输入和输出、基于此、我可以推荐一款适合您的器件以及建议的电路配置。  

    对于滤波电路、看起来您使用的是 OP400、这是一个模拟部件。 您能否详细说明一下滤波电路的用途?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haranath、

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您对此仍有疑问、请开始新的主题。  

    此致、

    Bala Ravi