请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 您好!
我尝试执行负隔离电压测量、 我看到 AMC1311能够测量-0.1V 至2V 的输入电压范围。我尝试测量的电压范围为-2V 至0V。我想知道是否有任何方法可以配置器件来检测 负电压。 我尝试切换 Vin 和 GND 输入、但我猜这会影响器件的电源电压、因为 Vdd1 GND 基准将发生变化。 如果这会产生任何影响、我不必使用该电路感应任何正电压。
任何见解都值得赞赏。
谢谢你。