This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6658:PSpice 仿真模型不能在单电源模式下工作

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6658, OPA2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873163/lmh6658-pspice-simualtion-model-don-t-work-in-single-supply-mode

器件型号:LMH6658
主题中讨论的其他器件: OPA2837

您好!

我的 LMH6658 PSpice 模型有问题。

它不能在单电源模式下工作。

我将放大器用于 Sallen-Key 巴特沃斯8。 fc = 300kHz 时订购低通滤波器。

我如何解决它、或者它是否可以在 PCB 上工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morning Anton、您很可能正在削波到电源轨中、您是否可以附加 TINA 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我没有 TINA 文件、只有 PSpice 文件。

    您可以使用它、还是应该在 TINA 中进行仿真?

    非常感谢  

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效电路帮助请求的建议–

    1. 如果您的问题涉及特定电路/器件、请务必显示完整电路、最好是 TINA 原理图链接。 调试通常涉及循环器件引脚、以查看交互的双向。 什么是驱动您的输入–您的负载是什么?
    2. “它不起作用”,还有很多需要改进的地方。 在您当前的实施未达到预期目标的情况下、尽可能具体。
    3. 最终、任何设计都有一些目标性能指标。 详细说明这些信息将大大有助于实现有效的终端解决方案。 这可能需要更改器件解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DualSupply.TSChere是 Tina filese2e.ti.com/.../SingleSupply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anton 努力提供 TINA 文件、查看单电源文件、  

    1.这是一个很旧的文件(2016?)。 如果该器件需要0.8V 的余量、那么它在负电源上当然不能在0V 下工作、如果您添加负电源、它可以正常工作、  

    此处显示了290kHz F-3dB 的命中率、显示了较高 F 下阻带抑制的典型损耗(MFB 在这方面表现更佳)

    "信号加速"系列中的这篇初始文章净空问题-由于这篇文章经常出现、因此您可能应该在这里使用较新的器件、如 OPA2837。 (顺便说一下、滤波器设计器产生的最小 GBP 基于 BUrrBrown FilterPro、是一个非常简单的过高计算-您可以使用比猜测更慢的器件)。  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-amplifiers-insight-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    请问您需要此电路的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的帮助和努力。

    此致

    Anton Noll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我将其用于抗混叠滤波器。

    此致

    Anton Noll