This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:在纠错方面需要帮助

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA3221, INA231, INA230, INA233, INA226, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870545/ina220-help-needed-in-error-correction

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: INA3221INA231INA230INA233INA226INA260

大家好、  

客户正在使用 INA220来监控电池应用中分流器上的电流。

它们每2ms 对电流进行一次采样、并计算10s 时间段内的 RMS。 客户会随机看到一个样本上的突然值、这会影响 RMS 的计算和后续的平均值计算。 这种突然价值的可能原因是什么以及任何减轻这种价值的建议。

 

建议器件采用任何样本基准采集流程?

 

典型测量值介于-0.32至+0.32之间。 突然的读数大约为23.04。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    我认为这可能与寄存器更新期间读取数据有关、这对于 INA220而言可能是一个问题(较新的器件不会出现此问题)。 最佳做法是以触发模式操作部件(第8.3.1节)。 这是通过写入配置寄存器来触发单次转换来实现的。 转换完成并更新寄存器后、转换准备就绪位(CNVR)将变为高电平。 主机可以在单次转换完成后检索当前数据、然后每~2ms 重复此过程、尽管如果选择1ms 的转换时间、则可能希望每1ms 发送一次触发事件、以便每2ms 收集一次采样。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA220AIDGST                    

    我们目前正在将此器件用于此应用。 有人提到、较新的器件不会出现问题。 它是否是 TI 的任何其他器件变体? 请详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    当然。 我很抱歉没有留下其他选择。 以下 TI 数字电流感应放大器应解决上述问题:INA226、INA230、INA231、INA233、INA260、 和 INA3221。

    我建议首先确认您在测量中看到的问题实际上是我提出的问题。 您可以通过使用我在第一篇帖子中介绍的触发模式序列读取所有测量值来确认这一点。 如果问题消失、您可以从上面的替代部件中选择一个作为修复。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在测量电流以检测电流方向时面临另一个问题。 我们的电子产品连接到电池 ,电池将在其中充电和放电。 使用 INA 220如何使用 INA 的值来检测方向的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shekhar、

    您将使用分流电压寄存器的符号位(位15)来确定电流方向。 请参阅数据表的第8.6.3.1节。

    请记住、Vshun=(V_IN+)-(V_IN-)。 因此、如果 IN+靠近电池、则负 Vshunt 表示电流流入电池进行充电。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的  

    Peter