This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:误差计算

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1, INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/876261/ina190-q1-error-calculation

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240-Q1

您好!

我对 INA190-Q1的误差计算有一些疑问。

  • 增益误差是否包括非线性误差? 或者、我是否需要单独考虑非线性误差?
  • 在整个温度范围(TA =-40至125°C)内、非线性误差的最大值是多少?
  • INA240-Q1数据表第20页的表2 (总误差计算)也可以用于 INA190-Q1吗?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    增益误差不包括非线性误差。 这些规格已经是独立的。

    我们没有温度范围内非线性的数据/规格。

    INA240-Q1数据表的表2可用于计算 INA190-Q1的 RSS 误差;但是、该计算不包括温度引起的失调电压(Vos_Drift)和 PSR (Vos_PSR)、也不包括输入偏置电流引起的失调电压误差(Vos_IB)、这可能与应用相关。

    有关完整的误差方程、请参阅电路应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/sboa336/sboa336.pdf

    在本文档中、计算的是总绝对误差、而不是和平方根(RSS)误差。 此外、线性度不包括在内、因为它对其他误差可以忽略不计。

    有关增益误差、线性误差和校准的更多信息、请在此处查看我们最近的培训视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-gain-error?context=1139747-1139745-1138708-1139852-1140045

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    [引用用户="Peter Iliya"]

    我们没有温度范围内非线性的数据/规格。

    [/报价]

    如果对我来说可以、您能否为我提供有关最大值的粗略估算? 如果没有任何东西、我无法看到相对于其他误差分量、它是否可以忽略不计。 是否可以考虑数据表上的典型值几乎等于误差分布的 stddev?

    [引用用户="Peter Iliya"]

    有关增益误差、线性误差和校准的更多信息、请在此处查看我们最近的培训视频:

    [/报价]

    您是否知道本视频中是否提供日语转录? 我在 TI.com 的日语网站上找不到它

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    我没有粗略的估算、但我很确信线性随温度变化的变化是微不足道的。 我询问有关这方面的任何信息、但总体非线性误差始终由增益误差决定。

    典型值不表示错误分布的 STDev。 它们的典型规格值通常是误差分布的中心。

    我认为目前没有日语转录的视频、但关键幻灯片是带有方程式的图形化幻灯片、因此它们在当前可能是直观的。

    希望这对您有所帮助。  

    Peter