主题中讨论的其他器件:TLV172、 TINA-TI、 XTR115、 TLV9002、 XTR111
您好!
我正在设计将 交流电转换为直流电的全波精密整流器电路。 我只打算使用下面的电路(基于 TLV172)通过调节将交流电转换为直流电。
我在这里有两个问题。
1、 如何调节这里的增益。 如果我调整 R1和 R2,增益是否会调整?
2.我的输入是 VI (AC/50Hz)。 如果我在输出(VO)处使用10uF 或22uF 电容器、它是否会转换为纯直流信号?
此致、
Winiston.P