This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855 TIA

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875831/opa855-opa855-tia

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA1671

您好!

我想设计一个具有 PIN 光电二极管和 OPA855的激光检测电路。  

这是我的跨阻放大器电路。

根据我的仿真、电路工作正常。 但主要问题是环境光。 如何消除环境光的影响? 我应该使用哪种电路?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    屏蔽和滤波可能起作用。 您的激光信号的带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的激光带宽为200MHz、脉宽约为10-20ns。

    Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    最终、一个简单的高通滤波器可以实现。 激光的最低信号频率是多少? 或者、您是否可以指定激光脉冲的脉冲形式和最低的反射率?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上哈伦  

    在这个混乱的文本中、有一个是二极管电容、您能更清楚地报告一下、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将使用3个不同的光电二极管和3个电路。 光电二极管的电容;

    1.6pF

    2.10pF

    600pF

    此致。

    Harun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harun、  

    您可能还需要不同的增益和带宽来实现这些增益吗?  

    如 Kai 所述、您最终基本上会得到一个交流耦合解决方案来去除环境光-通常是一个伺服环路、该环路在某些直流电压下将 OPA855输出居中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。 是的、你是对的。 我具有不同的增益和带宽。

    第一个光电二极管:带宽:200MHz、TIA 增益:2kOhm

    第二个光电二极管的 bw 和增益与第一个相同。

    第三个光电二极管:带宽:7MHz、TIA 增益:10kOhm

    此致。

    Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    另一个问题是、温度是恒定的、还是可以改变? 它来自哪里? 日光、荧光灯、LED 灯...?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Harun、下面是满足您要求的起点。 我使用 OPA1671作为低成本伺服放大器、该放大器设置的高通极点频率<0.1Hz、  

    这里是最低增益设置、这是一个单个5V 电源、将输入和输出保持在大约1.5V 直流电压-在我认为是 PNP 输入级的范围内、1.52V 探针是输入电压、  

    这里是宽带增益、显示了低频和高频 F-3dB -对于这个额定巴特沃斯解决方案、有足够的闭环带宽(可以达到任何响应、我只选择了巴特沃斯、  

    在设置20kohm 以将 RC 滤波器连接到 V+节点时、需要考虑输入偏置电流、这可能是说这一点最复杂的方法-我用来将所有这些定义为从节点流出的电流为正、 但我猜、一旦您将头缠绕在这种混淆的情况下、这意味着电流从 V+输入端流出、  

    这里是不同的设计设置、  

    和 V9 TINA 文件、让您进一步享受、玩得开心、  

    e2e.ti.com/.../OPA855-Zt-with-OPA1671-servo.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    环境光会发生变化。 是阳光。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    由于具有100、000勒克斯的日光很容易使 TIA 过载、因此屏蔽是抵御日光的最佳方法。

    Kai