This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要运算放大器建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2221, TLV2262, TLV2262A, LMV431, ADS1251, OPA196, OPA187, TLV2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883785/need-opamp-suggestion

主题中讨论的其他器件:TLV2221TLV2262TLV2262ALMV431ADS1251OPA196OPA187TLV2211

您好!

我的一位客户正在寻找 TLV2262和 TLV2221运算放大器的替代产品。

与这2个运算放大器相比、运算放大器必须更适合噪声(@10Hz)和 IQ。  

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您的客户使用 TLV2262A 或 TLV2262C。  A 是950uV 器件、而另一个是2.5mA 器件。  他们是否需要使用新器件实现高精度?

    此致、

    Tyler Noyes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    器件型号为 TLV2262、不带"A"/"C"。  http://www.ti.com/product/TLV2262/samplebuy

    客户希望降低 Iq 和降低噪声的器件。 它们使第一级使用 TLV2262且具有几乎单位增益的仪表放大器成为可能。 第二级为 TLV2221、作为增益为2的差分放大器。 第三级同样由双 TLV2221组成。 输入信号以增益10放大、最终增益将为20。

    该信号在运算放大器的最后一级作为1.25V 基准电压的缓冲器提供给 ADS1251 (LMV431)到 ADC 的-ve 输入。

    客户正在获得信号变化、显示 ADC -计数波动、即使输入不存在也是如此。 在两个输入对地短路的情况下进行测试。

    在较低的频率下、噪声性能非常关键、尤其是在10Hz 甚至更低的频率下。 TLV2262是目前为止我在 IQ 较低的较低频率下找到的最佳运算放大器。 大多数运算放大器提到较低的噪声、但在1kHz 或10kHz 时、对于低频(大约10Hz 或更低)、所有这些运算放大器甚至都不接近 TLV2262。

    我们需要建议哪一个最适合此类应用。

    Mitesh

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    根据您的规格、我将把这个问题重新分配给相应的团队。 他们将能够为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您的放大器使用哪种类型的电源?  您提到的器件的最大电源电压规格为8V 和10V。  但是、如果您可以使用最大电源电压为5.5V 或6V 的器件、这将打开更多选项。

    此外、您是否考虑了运算放大器失调电压对 ADC 的影响?  我这么说是因为 ADS1251是一个24位 ADC、相当精确。  然而、使用中的放大器可能具有较低的失调电压。  您是否发现分立式仪表放大器的失调电压是可以接受的?

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    这位客户最近被分配给我、基于运算放大器的设计是一个较旧的项目。 他们要求将 pindrop 作为第一选择,我们始终可以建议替代的实施方式,但第一优先是替换现有的实施方式或解决当前实施方式的问题。

    运算放大器的电源为+/- 3.6V。  请 查找 TINA 仿真文件。 以了解详细信息。  实际问题在于噪声和 ADC 计数不断波动、因此他们对运算放大器噪声的怀疑。  

    作为替代方案、如果我们可以提出只有一个器件且具有相同功能的解决方案、则会降低器件和噪声。 目前、他们将 OPA196和 OPA187作为替代产品。

    Mitesh

    e2e.ti.com/.../Circuit1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    很抱歉耽误您的答复、并感谢您提供的进一步信息。  这是我的建议。

    1. 长远来说,您可以考虑用单个 INA 替换该系统的一部分。  这可以简化您的设计。  考虑到现在使用的器件的使用年限、我猜现有设计已经有点旧了、也许可以大大简化设计。   有关当前选择、请参阅此处。

    2. 短期内、如果您还没有打开另一个与此 e2e 线程并联的 e2e 线程、我建议您打开它。  我会将该主题帖作为相关的 ADC、并让相应的团队帮助您开始判断系统发生了什么情况。  您最近才遇到问题吗?  如果是这种情况、则可能不是放大器问题。  无论怎样、他们都将在调试 ADC 方面做得更好。

    3. 同时、我将与最熟悉您所申请的器件类型的人联系。  请允许我花一点时间来收集一些备选方案。  我将不迟于明天的某个时候为您提供更新。

    4. 如果您想限制总噪声,一种简单而有效的解决方案就是切断电路中不需要的带宽。  这可以通过简单的低通滤波器来实现。  也可以使用反馈电容器来实现、尽管这对您的稳定性有更大的影响、并且对于更高增益级更有效。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您对 TLV2211有什么看法?  它在低频时具有更好的噪声性能和更好的电流消耗。

    这是 TLV2211:

    TLV2221:

    如果您需要更好的性能、可以考虑使用低功耗斩波放大器。  请告诉我您的想法。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danile、

    TLV2211似乎是单电源运算放大器、而我们需要至少+/- 3.6V 的双电源器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashvin、

    从数据表首页中可以看出、运算放大器支持10V 电源、并且很乐意提供双电源。  如果我理解正确、则使用+/- 3.6V 的双电源时、您将需要7.2V 的总电源电压。  因此、这应该可以正常工作。  您在数据表中看到的是否有令您担忧的东西?

    请记住、放大器只有一个 VDD/GND 引脚。  因此、如果您将-3.6V 电压连接到 V-引脚、运算放大器就不知道这是 GND 还是相对于电路板的其余部分为负。

    此致、

    Daniel