This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358比较器转换问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875848/lm358-lm358-comparator-transition-issue

器件型号:LM358

尊敬的先生:

我们将 LM358用作计算器。我们在引脚1上面临从正+15V DC 到负输出-15V DC 的转换问题。
触碰引脚 NO:1上的万用表探针时、状态发生正确变化。 this.please 的原因提供了一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    引脚1上的物理压力似乎是在没有探针的任何地方建立连接的情况下进行连接。 检查或更好地重新接触此区域中的焊点。  

    这种影响是仅发生在一个电路板上还是发生在所有电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    没有连接问题。 我正在使用比较器通过比较不同电源的电压输入来开启 MOSFET。与 Hot Swap.comparator 类似、在可用的存储器之间选择接收值电源。但有时运算放大器会进入中间级、如引脚1处的0至1.8V。 它尝试在两个 MOSFET 上运行。但电流仅流过一个 MOSFET。我想确保运算放大器电压转换从1.please 引脚上的+ve 到-ve 输出顺利进行。我需要更改使其在不同功率级之间正确切换的内容。我已经在两个不同的电路板上进行了尝试 反应相同。您的支持将会有所帮助

    谢谢你

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    该比较器电路没有迟滞、因此如果两个输入(加上其噪声)的电压相同、则输出可能会出现问题。 当输出看起来位于中间时、可能是在低电平和高电平之间切换(读取平均电压)。   

    当问题发生时、尝试测量运算放大器所有引脚上的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    众所周知、开关会产生大量纹波和噪声。 您将需要对开关的输入和输出进行低通滤波。 使用扼流圈的 π 型滤波器效果最佳。

    此外、将一个电容器与 R12并联、以减少开关(电池)输入侧的纹波和噪声影响。 在 LM358的引脚3和引脚1之间安装一个100k...1M 的迟滞电阻器。 小信号二极管可以是1N4148。 无需采用1A 整流二极管。

    Q1的接线看起来很奇怪。 顺便说一下、您根本不需要 D1、R3、C2、C3和 Q1。 只需在"BAT_SIG"输出中添加一个晶体管反向器即可。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    Q1看起来很奇怪、但可能会起作用、因为饱和双极晶体管可以在两个方向上向发射极传导集电极电流。 其工作原理取决于交换集电极和发射极的晶体管的 β。 仿真仅支持7mA (不需要15mA)。 因此、增加 R6 (至6.8k)或减小 R3 (至2k)。  以及精心选择的输入电容器和迟滞应该可以解决这些问题。