This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401EVM:为什么 LMH3401的 s 参数具有?μ V 的小纹波

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401EVM, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873171/lmh3401evm-why-the-s-parameters-of-lmh3401-has-small-ripple

器件型号:LMH3401EVM
主题中讨论的其他器件: LMH3401

我有一个 LMH3401EVM、想知道其性能,我使用 Keysight E5071C VNA 对其进行测试,使用了-9dbm 电源并扫描了1001个点、使用了±2.5V 电源。 测试原理图和结果如下。

为什么 LMH3401的 s 参数具有小纹波?我的测试方法不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您的设置对我来说很好。 您能告诉我您使用的电缆类型和大致长度是什么? 我将在我的结尾进行测试、我将查看是否可以重复您的问题。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我使用24 英寸(600mm)长的迷你电路电缆 FL141-24SM+对其进行测试。

    谢谢、

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

      感谢您提供信息。 我应该能够在下周中(1月22日)之前向您提供最新信息。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

      我使用两种类型的电缆测试了您之前共享的图中的设置:大约6英寸和大约24英寸。 与您分享的示波器照片不同、我没有注意到较长电缆中的严重纹波;但是、24英寸电缆(600mm)中存在部分纹波、6英寸(150mm)电缆中没有纹波。 建议使用较短的电缆;尤其是在非常高频率的应用中、例如本例中(最好小于1英寸)。 您是否能够使用较短的电缆重新进行测量、并让我知道它是否能够最大限度地减少纹波量。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

     感谢您的回答、我将在中国新年假期后用较短的电缆重复测试。 您能否在测试中共享 S 参数结果文件? 我从论坛获得的 s 参数文件从1G 到8G 的点数太少。

    谢谢、

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH3401EVM 中的50R 串联端接电阻器由外部40R2电阻器(Ro+、Ro-)的串联电路和 LMH3401的内部10R 输出电阻组成。 但内部10R 输出电阻可能显示高达+/2R 的制造容差。 输入电阻也是如此。 这还可以显示制造容差。 请查看 LMH3401的数据表。

    这可能会导致与50R 电缆、50R 发生器和50R 示波器连接的终端电阻器存在一些不匹配。 这会影响传输性能、电缆越长。

    而 SMA 电缆也不是完美的。 18GHz 的指定最大频率不一定意味着它们在 GHz 范围内确实很好。 尝试找到一条真正好的半刚性 SMA 电缆。 它们比 FL141-24SM+电缆更昂贵。 或者、如果您无法购买此类半刚性电缆、请尽可能缩短电缆长度!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

      感谢您的详细解释! 这将解释我们观察到的部分纹波和严重纹波之间的差异。

    江   

      我可以在本周结束时为您提供这些结果文件。 中国新年快乐!

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

      我已附上从 LMH3401EVM 获取的数据。  

    e2e.ti.com/.../LMH3401_5F00_SEin_5F00_SEout_5F00_FreqResp.xlsx

    注意:这是一个粗略的数据收集、以匹配您的设置(使用较短的电缆:大约10-12英寸)。 有关更标准的数据收集图、请参阅 LMH3401数据表。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始数据表图是使用4端口网络分析仪完成的、该分析仪使用自动校准盒、可消除布线影响。  

    此处显示的原始网络分析器波纹扫描看起来像校准不良(不是振荡)。