This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UAF42:UAF42方波至正弦波滤波器

Guru**** 2573715 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874744/uaf42-uaf42-square-wave-to-sine-wave-filter

器件型号:UAF42

大家好、

我们的客户正在使用 SBFA003应用手册图2中的电路设计一个滤波器来生成正弦波。 他需要确定电阻器 RF1和 RF2的值以产生 40.6Hz 和528Hz。 他将为每个频率创建2个单独的电路。 我们如何计算 RF1和 RF2的值?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否在数据表中看到过设计公式?

    对于40.6Hz、我得到:

    RF1 = RF2 = 3M9201

    对于528Hz、我得到:

    RF1 = RF2 = 301k43

    另请参阅 UAF42产品页面上的附注:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我使用 Kai 推导的40.6Hz 和528Hz 带通滤波器的 RF1和 RF2值进行了快速的 UAF42电路仿真。 RQ 保持在2.8K。TINA Spice 增益与频率扫描的结果如下所示:

       

    请记住、UAF42内部的电阻器和电容器确实具有组件容差、因此器件之间的中心频率(fc)可能会稍有不同。 为 RF1和 RF2使用低容差精密电阻器、以最大程度地减小由它们引起的响应变化。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Thomas:

    感谢您分享这些要求的电阻器值、并通过仿真进行确认。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户正在申请用于查找 RF1和 RF2值的公式。 我使用了数据表第6页的同相极对公式、但无法确定如何获得这些值。

    为40.6Hz

    RF1 = RF2 = 3M9201

    适用于528Hz

    RF1 = RF2 = 301k43

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    应用 UAF42图1中列出的公式。 同相极对电路和带通运行代数的结果如下:

    首次使用 eq。 6要设置带通增益:

    ABP = R4/RG    

    由于 RG = R4 , ABP =+1V/V

    然后 、若要查找 RF1 = RF2 、它 从 eq 派生。 1:

    RF1 = RF2 =[1 /(4π2∙FC 2∙C12)] 0.5

    例如、如果 fc = 40.6Hz

    RF1 = Rf2 =Ω(((39.48)(40.6) 2 (1∙10-9) 2)]0.5 = 3.92∙106 μ F

    Kai 提供的值相同。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供这些信息。 应用手册中的 RQ 值为2.8kΩ Ω。 客户是否应该在40.6Hz 和528Hz 时保持 RQ 的值?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    UF42实现了所谓的"状态变量滤波器"。 其优势之一是工作频率和 Q 系数可以独立变化。 因此、如果您仍然需要一个 Q=10、则无需更改 RQ=2k8电阻器。

    Kai